This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD-SEQUENCER-STUDIO:UCD9081 电源时序和 GPO 控制要求

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583095/ucd-sequencer-studio-ucd9081-power-sequencing-and-gpo-control-requirements

部件号:UCD-SEQUENCER-STUDIO
Thread 中讨论的其他器件:UCD9081

尊敬的 Texas Instruments 支持:

我正在使用 UCD9081 并且希望对其进行配置以管理这两者 上电和断电时序 电压轨的摆幅。

以下是所需内容 上电序列 当电路板上电时:

  1. 0.72V
  2. 0.85V
  3. 0.9V
  4. 1.2V
  5. 1.1V
  6. 1.8V
  7. 3.3V

此外、我还想实现以下行为:

  • 一次 3.3V 电源轨完成上升 我想 GPO2 变为高电平并保持高电平。
  • 我也想 GPO1 变为高电平 仅在整个上电序列完成之后 。 应遵循断电序列 仅在 GPO1 下拉时开始 、并且它应遵循与上电顺序相反的顺序。

CAN UCD9081 是否满足上电和断电时序的这些要求、包括上述 GPO 行为?

非常感谢您提供有关如何使用可用工具进行配置以及我是否应该了解任何限制的指导。

期待您的答复。
非常感谢、