This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:三个器件并联以提高电流能力 — 上电序列是否可以同时发生?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582460/tps25947-three-devices-connected-in-parallel-for-higher-current-capability-can-the-power-up-sequence-occur-simultaneously

器件型号:TPS25947


TI 团队大家好、

我的客户希望并联三个器件以提高电流能力  

我想问一下、如果我使用相同的 EN 信号来启用所有三个器件、这是否可行?

如果上电后的总电流超过单个器件的电流限值、是否会导致无法启动?

该规格中有一个关于更高稳态电流能力的注意事项 — 它使用第一个器件的 PG 来驱动第二个器件的 EN

但是使用这种驱动方法时、如果负载超过单个器件的能力、是否会在启动时触发保护?

因此、在启动时、我需要能够同时驱动所有三个器件。 这种做法是否可行?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张加里

    您可以尝试使用数据表中提到的方法、并告诉我结果。

    由于 FET 可以在一段时间内处理应力、即使电流超过 ILIM、但它会将电流调节至 ILIM、因此 我们可以尝试调整启动时间以获得所需的结果

    此致

    Sailendra