请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940您好的团队、
在客户原型评估期间、可能会向 IN 引脚输入约 22.2V(约 2us)的浪涌电压、这可能会超过绝对最大输入电压额定值 (20V)。数据表还提到可承受高达 22V (10ms) 的电压。 2uS 22.2V 是否可以被唤醒?
如果应避免上述情况、您能否推荐另一款具有类似规格但绝对最大额定值约为 30V 的电子保险丝?
此致、
Hayashi