This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:VIN=22.2V、在 2us 内

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582618/tps25940-vin-22-2v-in-2us

器件型号:TPS25940


您好的团队、

在客户原型评估期间、可能会向 IN 引脚输入约 22.2V(约 2us)的浪涌电压、这可能会超过绝对最大输入电压额定值 (20V)。数据表还提到可承受高达 22V (10ms) 的电压。 2uS 22.2V 是否可以被唤醒?  

如果应避免上述情况、您能否推荐另一款具有类似规格但绝对最大额定值约为 30V 的电子保险丝?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi

    我们不保证超过 ABSMAX 后芯片的性能。 跨越建议的运行条件本身、我们不会保证结果非常精确。 我可以推荐的电子保险丝,如果你可以提供我的应用程序的详细信息

    此致

    Sailendra