This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:设计审查:可穿戴设备的电源管理电路

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, BQ51013C, BQ25157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582068/lm66100-design-review-power-management-circuit-for-wearable-device

部件号:LM66100
Thread 中讨论的其他器件: BQ51013CBQ25157BQ51013

尊敬的 TI 社区:

我正在为可穿戴应用开发电源管理电路。
主要特性包括电池管理、USB 的低压降、USB 输入(通过弹簧针)和无线充电、以及用于弹簧针交换的反向电流保护、ESD/浪涌保护和电源路径。

我计划使用 ESD761DPYR、LM66100、BQ25157 和 BQ51013C、布局如下。

immagine.png

我有一些疑问:

  1. 如果两个电源都存在、是否应保证 BQ51013 输出高于理想二极管输出、以避免反向电流、反之亦然? 反向电流是否可以流入 BQ51013?
  2. 如果 Pogo 引脚交换、这会强制电流进入 BQ51013 吗? O 形环配置可能是更简洁的解决方案、但由于空间限制、我希望避免不必要的组件。

非常感谢您提供的任何反馈或建议。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    电压范围是多少?

    是否需要反极性保护?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiven、USB 输入电压范围为 5V (CC1 和 CC 下拉至接地时为 USB C、5k1)、无线充电输入电压范围为 5V。  

    您是否需要反极性保护?

    是的、磁性弹簧针连接器可能会意外反转。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    请考虑 LM74700、它可以用于 5V 范围。

    LM66100 可能不适合您、因为它使用基于比较器的方案来检测反向电流、因此可以实现直流反向电流。

    LM74700 具有线性稳压功能、可确保直流反向电流不会流动。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流反向电流可以流动

    您是指电流可以流动、直到体二极管激活?  这里讨论了同一个问题。 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    反向电流可以流过、直至 FET 关断。 如果未达到该限值、我们将使直流反向电流持续流动。

    此致、

    Shiven Dhir