This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:如何在使用两相输出模式时测试稳定性

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582232/lm25143-q1-how-to-test-the-stability-when-using-2-phase-output-mode

器件型号:LM25143-Q1


您好的团队、

我的客户使用 LM25143-Q1、其 2 个通道并联至 3.3V 输出。 他们想知道如何测试这种情况下的稳定性。 您能否建议如何设置回路测试的注入点? 谢谢。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grey、  

    将此路由到相应的应用程序、请留出一天时间供他们查看和回复。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grey、

    您能分享该电路的原理图吗?

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardit:

    我将通过电子邮件与您分享原理图。 谢谢。

    此致

    灰色