This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:稳压器不会生成预期的 5V 电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579863/tps543c20-the-regulator-doesnt-generate-intended-5v

器件型号:TPS543C20


我在设计中使用 TPS543C20RVF 从 12V 输入生成 5V 电压。 随附示意图以供参考。  输出为 1.3V、而不是 5V。 我已经确认了每个元件和输入都与不同的电路板没有区别、在不同的电路板上、它使用相同的电路生成 5V 电压。 电路智两种设计都是相同的,我也附上了工作原理图。  

Follolwong 是不起作用的设计  

image.png

下面是有效的参考设计

67e24120-570d-41b6-8e63-117a1e9e90df.png

到目前为止、我已经拥有了  

  • 已验证所有组件及其值
  • 已自行更换电脑控制器
  • 让原理图变得更好  

没有任何改善,调节器输出固定的 1.3V。

有人能指出什么是区别,我忽略了一些重要的在这里.  

此致、

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否探测故障器件的 RSP-RSN 引脚处的电压? 我们需要仔细检查基准电压设置

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、问题已解决。  

    此致