This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:如果 TI 有任何带 RGB 的 DMX 功能、则为 LED 驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581362/tlc5971-if-ti-have-any-dmx-function-with-rgb-led-driver

器件型号:TLC5971


您好先生

我们设计 LED 管、  

旧设计使用具有 I2C 的 TLC5971、现在需要 DMX 功能

TI 有任何 DMX 功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您的意思是 多路复用 DMX 吗? RGB LED 驱动器中未集成 DMX 功能、但 TI 有多路复用产品、您可以在 此处链接中了解更多详细信息。 为什么要在系统中使用 DMX 功能? 使用 TLC5971 时是否有问题?

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hongjia

    DMX 是一种通信协议

    我们需要 支持标准 DMX512 协议的 LED 驱动器、如下所示

    谢谢

    【产品】My-semi Inc .- MY-Semi 的最佳 LED 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    让我检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我已内部检查、很遗憾、我们没有任何直接支持 DMX512 协议的设备。  

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hongjia

    TI 是否有任何计划开发此类 IC?

    运行速率:每年 300k 个

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您找到这些机会。

    让我们通过电子邮件进行更多讨论。

    此致、

    Felix