This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:在 1A 负载下、电压从 5V 降至 4.5V。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581974/tps54332-voltage-is-dropping-from-5v-to-4-5v-at-1a-load

器件型号:TPS54332


大家好、我使用的是 TPS54332DDAR IC。

我已检查 IC 在 19.2V 直流至 28V 直流范围内的线路调整率。在 100mA 负载下、得到的电压可达 5V。

一旦我增加负载、电压就会下降。  以下是测试结果。 压降的重新定位可能是什么? 电感器的额定电流为 6A。

 image.png

我添加了原理图和布局(容差) PCB 为 4 层、内部 2 层为 PGND。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我希望使用数字万用表 (DMM) 捕获输出电压读数。 一些电子负载显示器非常紧凑、在加载时会显示此类行为。 我们多次注意到这一点  

    • EN 引脚直接连接到 VIN 引脚。 这不正确。 使用分压器进行 EN 引脚连接、并确保该引脚上的电压~4V
    • 确保 R9 和 R10 都是 1%容差的电阻器。 TI 建议在 FB 路径和 COMP 引脚上使用容差最大为 1%的电阻器。 R9 可以稍微简化至~1.8k
    • 尝试调整 R11 和 C34。 首先、将 R11 增加到 120k 左右
    • 在 C24 和 C25 上使用额定电压为 25V 的陶瓷电容器。 与陶瓷电容器相比、电解电容器具有更高的 ESR。 如果可能、使用 X7R 器件。  
    • 布局看起来不错。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问题已解决。 问题源于电子负载。 读数不准确。  

    感谢您的回答。