This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:显示错误的 WebBench 设计器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582818/lm5176-q1-webbench-designer-showing-error

器件型号:LM5176-Q1


我的设计要求是 Vin- 6 至 36V;Vout-7.5V;Iout-5.2A。该 IC 是否适用于此应用? 我尝试在 WebBench 中进行相同的仿真、但它显示以下错误

设计更新失败。 OpVal 表参数温度> 150°C