This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:LM5013-Q1 模糊文档

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582642/lm5013-q1-lm5013-q1-vague-documentation

器件型号:LM5013-Q1
主题: LM5013 中讨论的其他器件

您好、

我决定继续  LM5013-Q1  并最初计划遵循  LM5013-Q1 EVM 原理图 。 但是、我遇到了一些不一致之处、因此很难自信地推进:

  1. 。  BOM 和原理图  EVM 的电容值不匹配(特别是  C8 和 C9 )。

  2. 。  SNVR514—LM5013-Q1 设计计算器  显示了展示了的原理图  GND 引脚未连接  短接至地、这似乎不正确。

我并不是在试图标记错误、而是在构建 A  大型原型板 我想避免小而昂贵的设计错误。

请您向我指出  最新且内部一致的参考  (数据表,EVM 设计或经验证的原理图)、我可以信赖的  LM5013 或 LM5013-Q1

您的澄清有助于让我们重新确定我是否遵循了正确的 TI 设计指南。

此致、

Mohammed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我们将在下一个修订版中讨论这一点。  

    • 目前、对于 EVM 的默认工作条件、2*2.2uF 陶瓷电容器应该可以正常工作、如原理图所示。
    • 是、GND 引脚(引脚 1)必须接地、如数据表/EVM 原理图中所示。

    此致

    Arpita