This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:启用引脚

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582706/tps61378-q1-enable-pin

器件型号:TPS61378-Q1


你(们)好

如果 VIN <= 6、是否可以将 EN 引脚直接连接到 VIN 引脚?

WEBENCH 在该工程中添加了一个电阻分压器。

附加生成的工程。

BR

GilbertoWBDesign81.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giberto:

    当 低于 6V 时、可以将 EN 连接到 Vin。

    Webench 将 4V 分压为 EN 启动点 1.2V、即当 Vin 斜升时、器件从 4V 点开始工作。

    如果不需要、可以删除电阻分压器。

    此致、

    Fergus