请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495T-Q1主题: LM61495-Q1 中讨论的其他器件
你好、团队
您是否会在 LM61495T-Q1 与 LM61495-Q1 之间提供真正的优势?
比较数据表、两者具有相同的热参数和效率。 无法获得双冷却带来的真正好处。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、团队
您是否会在 LM61495T-Q1 与 LM61495-Q1 之间提供真正的优势?
比较数据表、两者具有相同的热参数和效率。 无法获得双冷却带来的真正好处。
谢谢
尊敬的 Ted:
与 LM61495T-Q1 相比、LM61495T-Q1 的真正优势在于封装设计和产生的热性能。 根据数据表、两者具有相似的电气规格和效率、但 LM61495T-Q1 采用可实现双面冷却的热增强型封装。 该封装将芯片暴露在顶部、使热量能够更有效地逃逸到空气中或外部散热器中、与标准 QFN 相比、其散热特性显著改善
该封装允许从顶部更有效地散热、使顶部热阻低得多、并在环境温度升高的情况下实现更高的持续输出电流(增加多达 10%)。 在高温或大电流应用中、LM61495T-Q1 可在热关断前在更高的 34°C 下运行(如果与散热器配合使用)。 在电气方面、规格保持不变、但双冷却设计提供了实际的散热优势。
谢谢。此致
Naresh