This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:我们是否有 COO 不属于中国的 P2P 解决方案?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581855/tps7a05-do-we-have-p2p-solution-which-coo-is-non-china

器件型号:TPS7A05


您好的团队、

我们向客户建议使用 TPS7A0533PDBZR、最近他们询问此器件的 COO 是多少。

由于 COO 是中国、因此客户无法使用它。

那么、我是否可以得到 BU 的支持来推荐一种 P2P 和非中国解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    对于以 US 作为 COO 的标签、理想的选择是“.A"变“变体:TPS7A0533PDBZR.A

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres、

    我们的销售已经双重检查系统,但似乎.A 到目前为止没有转换到美国。

    您能否告知此过渡何时完成?

    因此、目前我们需要向客户推荐另一个建议。

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    “A"上“上的发货标签应显示 Case USA 作为 COO。 您能否向我发送电子邮件、说明标签未在“A"设备“设备上显示 COO 的 USA?

    此致

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres、

    让我要求销售人员分享。

    Angel、

    您能否向 Andres 显示信息?

    谢谢