This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:与 TPS22975 输出电压上升斜率计算方法相关

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579343/tps22975-regarding-the-calculation-method-for-the-output-voltage-rise-slope-of-tps22975

器件型号:TPS22975


image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

    很抱歉耽误你的时间。

    1.表 1 包含在被测设备上获得的测量值。 给出上升时间的近似值。 对于 3.3V/1000pF、它密切匹配。

    2. CL 不被视为浪涌电流由 CT 电容器控制、而不是由输出电容器控制。

    建议使用 10 倍输入电容。 但是、您可以放置 CIN>COUT。 CIN 处的 100uF 应该没问题。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    感谢您的答复。 目前、我计划使用 CL 作为 47μF、CIN 作为 220μF (LCD 3.3V 下的最大电流为 280mA)。 考虑到 LCD 断电的时序要求 (0.2ms 至 20ms)、我选择了 47μF 电容器、将断电下降时间设置为 0.3ms。 电荷 Q = 0.28A * 0.0003s = 0.000084C、C =ΔU μ s = 0.000084C/3.3V = 25.45μF。 然而、并未考虑 TPS22975 中 230Ω 的内部下拉电阻。 这种设计是否可行?