主题中讨论的其他器件:LM68460-Q1
TI 团队大家好、
我对 LDO 稳压器有疑问。 例如、假设 300mA 的输入电压为 24V、输出电压为 3.3V。 在这种情况下、功率耗散约为:
(24V−3.3V)×0.3A = 6.21W
我的第一个问题是:尽管该器件规定支持高达 1.5A 的输出电流、但从功率耗散的角度来看、该器件在 300mA 下无法在过热的情况下处理 24V 至 3.3V 的电压。 是这样吗? 您能否解释一下数据表中将 1.5A 列为最大输出电流的原因?
我的第二个问题:在 24V 至 3.3V 300mA(功耗约为 6.21W)等条件下、是否应该使用直流/直流转换器而不是 LDO? 在此类情况下、我想了解在 LDO 和直流/直流之间进行选择的确切标准。 (如果使用散热器,这个 LDO 是否仍然可行? 感谢 TI 工程师对此提供意见。)
感谢您的支持。