请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
我将 2S2P 锂离子电池组 (7.4V、6800mA) 与 BQ40Z50 智能电池 IC 配合使用。 当电池插入设备且设备已通电时 迷惑不解 、充电工作正常。 但是、当 器件已通电 连接充电器后、电池百分比异常。
例如、如果电池电量为 40%、大约 2 分钟后会突然跳至 100%。 我观察到、当器件上电时、BQ40Z50 的时钟信号似乎停止、这可能会导致报告这种错误的充电状态。 在某些情况下、它会部分充电(例如高达 20%)、然后跳到 100%、有时根本不充电。
随附: 用于参考的电池组 SREC 文件。 2s2p 电池 srec.zip