This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BZX84C15V:您是否计划发布 A(±1%)和 B(±2%)?

Guru**** 2812255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583537/bzx84c15v-do-you-have-plan-to-release-a-1-and-b-2

部件号:BZX84C15V


您好、

您是否计划发布 A(±1%)和 B(±2%)?

目前的产品似乎只有 C(±5%)。

齐纳二极管产品选择|德州仪器 TI.com

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    到目前为止、我们只关注 5%的容差。 有人讨论了如何使用容差为 2%的齐纳二极管、但这一点并未得到确认。  

    此致、

    McKenzie