This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79826Q1EVM-086:EVM 连接

Guru**** 2613685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582916/bq79826q1evm-086-evm-connection

器件型号:BQ79826Q1EVM-086


尊敬的团队:

我们提供了 BQ79826EVM、我的客户正在进行评估。 但他们注意到他们的连接器与 EVM 用户指南所示的连接器不同。

您能告诉我们如何与其电路板进行连接吗?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    客户可以焊接 HV_TOP(左侧)、同时使用 EVM GND 作为另一个接地端。 我认为右侧的圆圈实际上并不是激励板的 GND。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请告诉我:

    1.如何将电源与电路板连接?

    2、如何使用电路板上的电阻器偏转选项? (电阻器看起来没有接地。)

    此致、
    Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    电阻器将位于 EVM 的顶部、散热器后面。 HV_top 可以连接到电池顶部、而 GND 可以连接到电池的接地端、以允许到电池电源的激励路径。

    此致、

    John