This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:与具有集成式驱动器的 GaN FET 兼容

Guru**** 2614115 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583561/bq25758-compatibility-with-gan-fets-with-integrated-drivers

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

BQ25758 无法像 LMG2100R044 一样驱动 GaN FET 是否有任何原因?

在另一个论坛主题中、有人遇到了由于高栅极漏电流而无法使用 GaN FET 的问题。 但是、如果自举引脚的供电方式与栅极驱动引脚的电压为 5V 相同、LMG2100R044 是否可由 BQ25758 驱动、或者这是否扰乱了 BQ25758 为了保持转换器稳定必须执行的测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了更多研究、使用由相反电源轨供电的自举辅助 LDO 时、尽管栅极放电电流较高、LMG2100R044 仍能够以 100%的占空比保持高 FET 导通。 例如、在降压模式下、升压桥臂无法维持导通、因为自举电容器将无法充电。 然后、LDO 可以从电源输入获取电源电压并对升压桥臂的自举电容器进行偏置。 LDO 的 GND 将连接到升压桥臂开关节点。  

    我在这些热性能方面是否正确?BQ25758 是否会有死区时间控制或 FET 时序等其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sybren、

    我不推荐这家酒店。 我认为死区时间控制和 FET 时序会导致问题。 此外、SW 节点电压的压降可能超过 GND 以下的 0.7V 体二极管压降、有时会超出这些引脚上的器件绝对最大额定值。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    会发生哪些具体的时序问题以及导致这些问题的原因是什么?  

    LMG2100R044 允许的反向电压也为–5V、因此 GND 与 SW 节点之间的二极管能否防止 GaN FET 在时序问题时超过最大额定值? 或者、在运行期间、SW 节点是否持续超过 0V?

    此致、Sybren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sybren、

    如果死区时间不够短、根据我的理解、GaN FET 的效率优势不会那么普遍。 我认为、在 GND 和 SW 之间添加二极管有助于解决效率和最大额定值问题。

    如果您进行该调整并确保 BTST 电容器位于隔离式电源上、我认为 BQ25758 可以与 GaN FET 配合使用。

    此致、
    Michael