This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:EN_REV 和 EN_PFM 之间的反向模式交互

Guru**** 2613685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583277/bq25756-reverse-mode-interaction-between-en_rev-and-en_pfm

器件型号:BQ25756


我有一个使用 BQ25756 充电的电池组、 在正常充电条件下、我们向芯片施加 48V 电压、并将电池充满电至约 30V。

我注意到、如果我提前结束充电周期(例如,我在 24 时停止使用电池充电)、则从电路断开 48 电源、我从 IBC 的输出读数为 30 伏。 在充电发生之前、我已将 EN_REV 设置为 0、当充电正在进行时、我们从该寄存器中读取所有 0(正如预期的那样)。  

为了使这更有趣、我注意到、如果在充电开始之前 EN_PFM 设置为 1、则在断开充电器时 IBC 的输出不会变为 30V。 对于我使用此电池的应用、无法启用 EN_PFM。

如果我知道的话、是否有办法激活 EN_REV 而不更新状态位? 芯片上是否有其他模式可能导致该输出?

任何帮助都将是伟大的! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    IBC 是否指 BQ25756? 您使用什么来读取 30V 电压? 您能提供一个原理图、以便我可以查看哪个节点具有 30V 电压? 对我来说、输出就是电池、从 24V 变为 30V 毫无意义。

    是否有办法在我知道的情况下激活 EN_REV 且不更新状态位?

    否、如果器件处于反向模式、则状态应始终发生变化。

    您的器件报告的是输入欠压还是输入电压 DPM? 您是否可以读取所有状态和标志寄存器 (0x21 至 0x27)?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在本例中、IBC 指的是 BQ25756、应该阐明了这一点。 我们使用 VAC 引脚上的外部 DMM 测量 30V。 我们遵循与数据表中的图 9-19 非常相似的顺序。 发生这种情况时、我们看到 VAC_DPM 位变为高电平(来自寄存器 0x21)、并且我们没有从 0x24 读取任何活动故障 (I 从故障中读取、而不是直接从中断寄存器 (0x27) 读取)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我认为之所以会发生这种情况、是因为电荷留在电容器上、但器件没有进行开关。 这意味着充电无处可去。 如果设置 EN_IAC_LOAD = 1、电压是否会降低?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚尝试了这个方法、现在的读数是 1.87 伏(从之前看到的~29V 降低)。 有趣的是、在所有这一切发生时、我们的电源正常引脚仍然读数为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    是的、我认为现在正在发生的情况是达到 VAC_DPM 限制、这意味着转换器会将充电电流降低至 0、从而使输入电容器充电至略低于 VAC_DPM 限制。 IAC 负载将去除电容器中的电荷。 ACUV 引脚电阻器是否已编程? 它用来控制电源正常引脚。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAC_DPM 寄存器中有 29.4 伏的电压。 通过“ACUV 引脚电阻器已编程“、您是指电阻器是否已组装、还是有一个我没有想到的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    VAC_DPM 值似乎与我的说明一致。

    通过对电阻器进行编程、我指的是 VAC 到 ACUV 到 ACOV 再到 GND 电阻网络的电阻分压器。 数据表部分“8.3.3.1 VAC 操作窗口编程 (ACUV 和 ACOV)“对此进行了概述。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这更有意义。 但是、是的、电阻分压器网络设置为并且 ACUV 应约为 30。 IAC_LOAD 位似乎起到了作用。 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴 IAC_LOAD 位得到了帮助。  一旦 IAC_LOAD 将电容器电压拉至该值以下、电源正常引脚就应拉至高电平。 如果这对您的系统来说不是问题、那么我认为这应该没问题。

    令人不安的是、在所有这一切发生时、我们的电源正常引脚仍然显示为低电平。  [/报价]

    此致、
    Michael