This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:SDA/SCL 电容?

Guru**** 2613645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583291/tps65216-sda-scl-capacitance

器件型号:TPS65216


您好! 您能否请确认每个引脚将增加到布线的电容? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:  

    未说明确切的值、但这些值是根据 I2C 规范设计的、因此根据 I2C 定义的规范、引脚电容将小于 10 pF。  

    此致、  
    Sarah