This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:USB 转接驱动器原理图审阅

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044A, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577828/tusb1044-usb-redriver-schematic-review

器件型号:TUSB1044


你(们)好  

我们使用了 TUSB1044RNQ  完成了 Re 驱动器 部分的 SCH。 请帮助我们查看相同的评论并提供您的评论意见。
 
如果您有任何疑问、请告知我。 附上设计 PDF。

sch_501-1-xxxxx_a0-1_redriver.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在正在处理这个问题。 我将在 1 天内准备好评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎计划通过 I2C 配置 TUSB1044。 在这种情况下、最好将 TUSB1044A 用于此应用。 TUSB1044 中的 I2C 通信存在一个错误、此错误已在 TUSB1044A 中得到解决。

    这是原理图审阅。 U34 和 U26 的原理图看起来相同、因此该注释应适用于这两者。

    e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_VVDNTech_5F00_USBCRedriver_2800_10_5F00_20_5F00_2025_2900_.pdf

    此外、请查看数据表第 47 页上的 TUSB1044A 示例原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据 TI 建议、我们将  TUSB1044 替换为 TUSB1044A 并实施注释。 请确认给出的评论适用于 TUSB1044A。 我们将尽快分享更新后的 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、为 TUSB1044 提供的注释仍适用于 TUSB1044A。