This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 在首次上电时进入安全状态

Guru**** 2614135 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583618/tps6594-q1-pmic-entering-safe-state-at-first-power-up

器件型号:TPS6594-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH-Q1

您好!
我们已在我们的设计中实现了 PMIC TPS6594133A-Q1、以及双路 HCP 电源和其余的 PDN、这与 TDA4VH-Q1 EVM 板上的解决方案类似。

在我们的电路板上、上电(冷启动)时、PMIC 直接进入安全状态、这通过将 EN_DRV 引脚拉/保持在低电平进行指示。 在下面的示波器图片中显示了上电情况  
*绿色= OVPGDRV(用于打开外部 N-FET 的栅极驱动电压)、  
*黄色= VSYS_SENSE(上电时正好遵循 VSYS 电压 3.3V)、  
*蓝色= VCCA
(注意:黄色和蓝色表示 1V/div)、绿色表示 0.2V/div、这也是相对于图片中另一个偏移

未显示 PMIC_ENABLE 信号会按预期变为高电平(VSYS 3.3V 电源正常信号)、并连接到 PMIC 上的引脚 20。

可以注意、即使 N-FET 根本不会断开、VCCA 也会上升到大约 2.4V (OVPGDRV 永远不会达到高于大约 0.1V)。
还可以注意、当 VSYS_SENSE 达到 UVLO(数据表中为 2.7V)时、OVPGDRV 上会出现干扰、就好像它开始打开 N-FET、但随后突然中止该尝试一样。
可以看出、VSYS 压摆率在 3ms 内为 3.3V、根据数据表、这比最大允许压摆率 (30mV/us) 要大得多。

问题:
1.是否正确理解、由于 VCCA 从未达到 VCCA_UVLO (2.7V)、这就是器件进入安全状态的原因?

2.什么可能是 OPGDRV 不高的原因,如图所示的行为? 尽管 VSYS_SENSE 超过 2.7V (UVLO) 并一直持续高达 3.3V、但(在 VSYS = 3.3V 时应该约为 8、9V)?
我已经注意到、允许的最大 N-FET 输入/栅极电容为 4nF。 如果超过 0.5-1nF(即总共 4.5-5nF)、这是否会导致 OVPGDRV 信号在应该上升时无法上升? 如果原因是这样、我们至少能像图片中那样清楚地期望超过 0.1V 吗?
3.即使 N-FET 未能打开, VCCA 如何升至 2.4V ?
4.如何为 TPS6594133A-Q1 预先编程使能引脚;按钮或稳定的逻辑高电平信号?
在 TDA4VH-Q1 EVM 板上、这是一个稳定的高电平信号、使 PMIC 进入启用状态、我们以相同的方式实现它、因此希望在我们这边无需任何进一步配置即可对此进行预编程。 是这样吗?

此致、
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我将首先回答您的问题、然后解释我认为是什么原因。

    [引述 userid=“315034" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583618/tps6594-q1-pmic-entering-safe-state-at-first-power-up

    1.是否正确理解、由于 VCCA 从未达到 VCCA_UVLO (2.7V)、这就是器件进入安全状态的原因?

    [/报价]

    该器件位于固定状态机 (FSM) 中、 NO SUPPLY 安全状态是特定于应用的一种机制。 我想您指的是处于任务(或 PFSM)状态的状态。 您可以检查 VOUT_LDOVINT 以查看内部电源是否正在通电以开启数字逻辑、该值应该为 1V8。

    [quote userid=“315034" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583618/tps6594-q1-pmic-entering-safe-state-at-first-power-up OPGDRV 不会变为高电平并显示如图所示的行为的原因可能是什么? 尽管 VSYS_SENSE 超过 2.7V (UVLO) 并一直持续高达 3.3V、但(在 VSYS = 3.3V 时应该约为 8、9V)?
    我已经注意到、允许的最大 N-FET 输入/栅极电容为 4nF。 如果超过 0.5-1nF(即总共 4.5-5nF)、这是否会导致 OVPGDRV 信号在应该上升时无法上升? 如果原因是这样、我们至少能像图片中那样清楚地期望超过 0.1V 吗?
    [/报价]

    虽然栅极电容刚好处于建议运行条件的最大值、但 请注意、我们的 FET Ciss 大约为 pF、而不是 nF。

    数据表中提供了详细信息、  8.3.1 系统电源电压监测和过压保护 请阅读有关短路故障测试的部分

    [quote userid=“315034" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583618/tps6594-q1-pmic-entering-safe-state-at-first-power-up 即使 N-FET 未被打开、VCCA 如何升至 2.4V?
    [/报价]

    逻辑上唯一的事情是通过 FET 的泄漏或短路、这就是上述测试的结果。

    [quote userid=“315034" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583618/tps6594-q1-pmic-entering-safe-state-at-first-power-up 如何为 TPS6594133A-Q1(按钮或稳定的逻辑高电平信号)预编程使能引脚?
    在 TDA4VH-Q1 EVM 板上、这是一个稳定的高电平信号、使 PMIC 进入启用状态、我们以相同的方式实现它、因此希望在我们这边无需任何进一步配置即可对此进行预编程。 正确吗?

    该逻辑高电平、可直接连接到为 VSYS 侧供电的前置稳压器的 PGOOD。 可以应用额外的胶合逻辑、但最好是仅实施经过验证的解决方案。

    现在、我的想法、您的问题似乎是 FET 未通过短路故障测试、很难通过示波器屏幕截图判断、但是当您在 VSYS 上看到 300mV 标记附近时、OVPGDRV 会被拉、但我没有看到 VCCA 下降、这是测试的一部分、VSYS 通过、您可以看到看到什么。

    BR、

    Nicholas McNamara