This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:UCG28826 可以在 12W 反激式转换器中使用

Guru**** 2614115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583606/ucg28826-can-the-ucg28826-be-used-in-a-12-w-flyback-converter

器件型号:UCG28826
主题中讨论的其他器件: UCG28824

您好、

我当时考虑将 UCG28826 IC 用于 12W 反激式转换器。 但是、IC 似乎经过优化、可在 65W 下运行。您能告诉我 12W 设计是否最合适吗?

谢谢、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:  

    有不同型号 UCG28824 针对 45W 输出功率进行了优化、可支持 12W。 请问您的完整规格是什么?

    1) Vin =交流/直流=?

    2) Vin 范围=?

    3) fsw =?

    4) Vout =?

    5) Iout =?

    6) 任何峰值功率需求=?

    7) 目标效率=?

    谢谢

    此致

    Anita