This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 ISS 信息

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582412/ucc28070-regarding-iss-information

器件型号:UCC28070


您好的团队、

我们的客户想知道 ISS 的最小值 — 最大值。 您是否有任何可用数据?

image.png

如果可能、我们希望您能在所有温度范围内提供参数 (TJ = TA =–40°C 至 125°C)。

此致、
Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户希望通过 SS 引脚通过 FET 开/关来控制器件的启用/禁用功能。

    然而、由于 ISS 处于微安范围、因此他们担心如果 ISS 低于 FET 的漏极漏电流、则可能无法控制。

    我们感谢您对此提出意见。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、
    对于此参数、我们只能提供典型值。 您还可以使用 VSENSE 引脚电压下拉来禁用 PFC。 您将在数据表第 6.3.13 节(第 26 页)中找到有关此功能的更多详细信息。
    谢谢
    Sanchayan