This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25 使用 GUI 并持续未找到器件结果

Guru**** 2614115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582069/tps546e25-tps546e25-using-gui-and-keep-getting-no-device-found-result

器件型号:TPS546E25


您好的团队、

在客户电路板中、我们尝试使 TPS546E25 使能输出、然后尝试使用 GUI 来启用器件。 但在扫描期间、GUI 始终报告未找到任何器件。

我们测试了 VIN=12v、cntl=1.8V、VCC=4.46v。 似乎器件正在工作、但没有发生 I2C 通信。 I2C 上拉由外部 3V3 电源提供、我们测试了器件侧 I2C 上拉电压保持为 3V3。  

我们使用 USB 转 GPIO 2006 和 2022、两者都不起作用、GUI 版本为 7.10.17。   您能帮我们看看是否需要检查吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布 GUI 启动屏幕的图像(与下面类似)以及原理图和 PCB 布局或与电路板和 USB 适配器的连接图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI-40A-check.xlsx

    您好、David:

    有关其引脚连接、请参阅附件。 因为现在器件似乎在 VIN/CNTL 上有电源、VCC 也可以输出。 I2C 是否可能被器件阻止? 由于我们正在尝试找出根本原因、因此我们怀疑这是由他们的电路板布线导致的。

    我们是否有任何方法可以在不使用 GUI 的情况下使器件输出/启用? 由于我在数据表中看到、该器件默认为关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 GUI 图片、下面是尝试将 USB 连接到 GPIO2006 版本、我们也尝试了 2022 版本、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546E25 器件不需要 GUI 来启用器件。   

    假设 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADDR 电阻器正确并连接。 当 VCC 电压大于 4V 且 VIN 大于 2.7V 且 CNTL 引脚 大于 1.2V 时、器件输出应进行调节。

    如何将 USBtoGPIO 适配器连接到客户电路板?  有一个端子接头。  

     适配器的 CLK、DATA 和 GND 如何连接到电路板。  

    在启动 GUI 时、在 R26557 或 R26558 电阻器上放置了一个示波器探头、以检查 CLK 和数据引脚上是否存在信号。   

     

    MSEL1 引脚 36

    2.21k Ω

      MSEL2 引脚 6

    5.9k Ω

    VSEL 引脚 28

    174k Ω

    ADDR 引脚 29

    1k Ω

    CNTL 引脚 27

    阅读其原理图很困难、但此处是简单的 TPS546E25 原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已经检查了所有配置是否正常。 但是、输出没有 3V3、但为 0.4V、并且在 10 中可能有一段时间能够连接到 GUI。  

    而另一个 POL 位置的相同设置工作正常。 ?EN VIN LDO 电压都可以、您能否在此处提供一些建议很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们更改了以下内容并连接了 I2C、还可以正常输出:

    VSEL 从 180k Ω 更改为 173k Ω;

    2.之前的 VOSNS 引脚在线路上有一个 1k Ω 串联电阻、将其更改为 0 Ω、并确保 VOSNS 和 VGSNS 上没有电阻。  

    您能否帮助检查 VOSNS 是否会对 I2C 扫描产生影响? OUT USB-GPIO 是否可以支持内部上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.4V 输出意味着未连接 VSEL 电阻器。   如果 VSEL > 412k Ω、则输出电压为 0.4V。   

    VOSNS 不影响 I2C 扫描。   USBtoGPIO 具有可启用或开漏的上拉 2.2K Ω 电阻