This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:功率共享电池备用电源电路

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25622E, BQ25630, BQ24171, BQ24170, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580203/bq25756e-power-sharing-battery-backup-power-circuit

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件:BQ25622BQ25622EBQ25630BQ24171BQ24170BQ24172

尊敬的先生/女士:
 
我希望这封邮件能帮您找到答案。
 
我对 TI 的 LFP 电池充电器 IC 有疑问。

我目前正在设计一种必须补偿短暂峰值瞬间的电源电路。 系统中使用的适配器是 6 伏 2.5 安适配器、但系统的峰值功耗为 25 瓦。 我想使用 LFP 电池与适配器共享功率并提供额外的 10 瓦能量。 您能推荐一款能够共享功率的芯片吗? 整个系统的输出电压应为 15 伏。 如果需要、可通过在充电器 IC 之后添加一个升压转换器来实现此目的。 我想在没有连接任何编程或 MCU 的情况下设置电流限制和输出电压。

因此、总结一下要求:
输入适配器:6V @ 2.5A→15W(最大值
负载峰值:25W @ 15V→~1.67A、漏功率:峰值时为~10W (15V 时为~0.67A)
15 伏系统电压的器件
无固件(SMBus 或 I2C 连接)、通过电阻器电路设置所有限制和电压。
1 个 LFP 电芯
 
您是否对使用哪种芯片有建议?
 
提前感谢。
 
此致、
Rik Imbens
+31 6 27 38 69 22
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rik、

    让我看看我是否正确理解了这个要求。

    这个方框图看起来是否正确?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的及时答复。

    是的、实际上、对于这个工程、SYS 电压轨可由电池和适配器供电非常重要、在适配器受充电器元件限制的情况下、电池可提供所需的额外功率。 我想通过电阻网络设置适配器的限制。

    TI 是否有 提供此功能的芯片?

    提前感谢。

    此致、
    Rik Imbens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rik、

    我推荐 BQ25622E。 这是 BQ25622 的一个版本、其功能更少、电流更低、但我们仍然具有可以限制适配器电流的 ILIM 引脚。 需要 I2C 来控制芯片的其他特性(例如充电电压和充电电流)。

    我们还提供了新的器件 BQ25630、如果您有具体的时间表、可能值得您看一下。

    这些器件是否适用于您的系统? 如有必要、我还可以建议使用完全独立的选项。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的及时答复。

    这些器件必须由通过 I2C 通信的主机控制。

    我想拥有一个独立的选项。

    提前感谢。

    此致、
    Rik Imbens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rik、

    BQ2417x 系列降压充电器件如何适合您? BQ24170 独立式 4.2V。 BQ24172 具有可调节的电池电压。 BQ24171 具有可调节电池电压和 JEITA。

    此致、
    Michael Bradbourne