This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:设计审查

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583663/tps53353-design-review

器件型号:TPS53353


我正在设计一个仅使用陶瓷输出电容和 TPS53353 系列(或具有纹波注入的等效直流/直流转换器)的 12V→5V、10A 降压电源。 主要要求和设计选择:

  • VIN:  12V

  • 输出电压:  5V

  • IOUT (max):  10A

  • 软启动:  2.8ms

  • 模式:  强制导通/FCCM

  • 开关频率:  400kHz

  • 电感器: 2.2 µH、8.6m Ω、20%容差

  • R_TRIP(RT 电阻器): 75k Ω

  • 输出电容:  五个×μ F 100 µF 陶瓷电容器(并联)、不使用聚合物或电解电容器

当我使用 Excel 工具(使用从数据表设计部分复制的聚合物电容器稳定性公式)时、计算出的 ESR_MIN(用于实现稳定性) 大于 ESR_Max 、并会标记红色警告。 电子表格的稳定性标准和 ESR 界限似乎基于聚合物电容器 ESR 模型。

我的问题:我可以放心忽略这个警告、因为我仅使用陶瓷电容器(ESR 非常低)、并且我正在实现数据表中建议的纹波注入拓扑。

我附上了用于计算的 Excel 工作表。 10A 12V-5V.xlsx