This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:我的设计未按预期运行

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569535/tps560200-my-design-is-not-working-as-expected

器件型号:TPS560200


工具/软件:

大家好:

我正在处理一个工程、该工程需要 DC/DC 转换器来从 12V 电源获得 6V/12V 50mA。

我选择使用 TPS560200、并通过 WEBENCH 制作原理图(链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi)

因此、我根据这个原理图制作了一个 PCB:

我遇到了一系列问题:

-没有负载,我的输出电压是 8V 而不是 6V。

-如果我尝试在已连接负载的情况下为该电路供电,我没有输出电压(也许元件最终在输出欠压保护?)

-当我稍后连接负载(一个 220 欧姆的分辨率),我得到一个 7V 的输出电压,我听到一个噪音,可能来自电感器。

我选择一个 Bourns SRN2012T-100K、Isat 为 360mA。 该选择似乎符合数据表中的要求:

我的设计有任何问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    您使用的反馈电阻器的容差是多少?

    我建议您使用 容差最大为 1%的反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

    我使用的电阻器有 1%的容差。 此容差是否足够? 否则我会订购更精确的数字。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    容差为 1%的电阻器是无电的。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    能否发送开关节点电压、电感电流和输出电压波形?

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

    以下是 CH1 上的开关节点电压和 CH2 上无负载时的输出电压波形:

    我没有用于示波器的电流探头。

    相同的波形、但稍后连接 220 Ω 负载:

    如果需要、我可以尝试使用万用表监测均方根电流(或最大值)。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemet:

    以下是您可以尝试的一些操作。

    1. 正如您提到的、您使用的是 1%容差的电阻器、因此无需仅使用精密电阻器。 您可以继续使用相同的命令。
    2. 要降低输出端的电压、您可以尝试增大 R2 或稍微减小 R1。 这将改变反馈、您将能够看到输出电压发生一些变化。
    3. 由于饱和电流非常接近峰值电流、因此电感器的选择可能微不足道。 我建议使用至少具有 1-2A Isat 的电感器。
    4. 此外、您可以参考用户指南以了解布局指南和详细设计示例。 这里有一个链接。

    TPS560200EVM-537 0.5A 单通道稳压器评估模块 

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回答。 正如您提到的、就 Isat 而言、电感器选择可能太小。

    为了修复我的设计、我尝试使用了不同的电感器、即  Wurth Elektronik 的 74437324100。 这里的 Isat 为 2.4A。

    遗憾的是、结果是一样的、稳压器无法从负载启动。

    这是通过负载启动后开关节点 (CH1) 和输出 (CH2) 的波形:

    以下是相同的波形、但对于空载启动:

    这就是在无负载启动后添加负载时的结果:

    我查看了用户指南、这个问题可能涉及到我的 PCB 布局。

    如果可能、我可以更改 PCB 布局;如果空间限制与布局建议不兼容、我可以选择另一个元件。

    您是否知道另一个更适合我的设计的元件(小尺寸,12V->6V/ 50mA)?

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement  

    请检查此链接。 这可能对您的设计有帮助。

    AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此外、如果您决定继续使用 TPS560200、请告诉我最终应用是什么、并提供出现问题的启动时电感器电流的波形。   

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    很抱歉晚才回复。 我 50mA 使用 TPS560200 进行了测试 PCB(像以前一样从 12V 获得 6V/PCB)。 PCB 布局更好地遵循指导原则、并且电感器选择不同(TDK 的 VLS6045EX-100M,更大的电流)。

    我的第一次测试是肯定的、无论有无负载、电压都是稳定的。

    对于遇到相同问题的用户、下面提供了新布局的视图:

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    感谢您分享布局布线。 这肯定会对社会有所帮助  

    此致

    Nikhil