This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146 降压转换器仿真在 Altium 中失败–未显示错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583099/lm5146-q1-lm5146-buck-converter-simulation-failed-in-altium-no-errors-shown

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

尊敬的 TI 团队:

我使用 LM5146 同步降压控制器、在 10A 负载电流下将 85V 最大值(72V 标称值)输入降至 48V 标称值/68V 最大值输出。
我使用数据表设计公式和 TI 快速入门计算器计算出了元件值。

现在我正在尝试在 Altium Designer 的 SPICE 仿真器中对电路进行仿真,但仿真立即失败 — 状态只是显示“仿真失败“、并且控制台中不会显示波形或错误消息。

我尝试过的设计:

  1. 已根据参考设计验证所有控制器引脚均已连接。
  2. 为输入源、电感器和电容器添加了小串联电阻(以实现收敛)。
  3. 尝试了短瞬态运行(例如.tran 02ms 0100N)。

即使做出了这些更改、Altium 也会报告“仿真失败“、没有任何其他信息。

问题:

  1. LM5146 SPICE 模型是否与 Altium Designer 的 SPICE 引擎完全兼容?
  2. 是否有任何必需的连接或隐藏的引脚(例如,用于内部电源或补偿)必须明确连接才能进行仿真?

感谢您帮助验证我们的设计、确保其按预期运行。 任何反馈或建议都将不胜感激。  

请查找随附的文档。  

Buck_Controller_v100.zip 

谢谢您、
Yashaswini M N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yashaswini、

    LM5146 SPICE 模型应 与 Altium Designer 的 SPICE 引擎兼容、但它需要未加密的模型进行仿真。 如果您使用加密的 PSPICE 模型、它将无法在 Altium 中使用。

    请确认您正在使用哪个型号?

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我们使用未加密的 SPICE 模型进行仿真。

    请查看随附的 Altium 文件以供您参考。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yashaswini

    感谢您的确认!

    我们来看一下、然后返回给您。 您能否分享 TI 销售或现场代表的联系信息?  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有直接的 TI 销售人员或现场代表联系人。 我们通常通过 Mouser 为我们的工程提供 TI 器件。

    谢谢你

    此致、
    Yashaswini M N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    在共享文件夹中、没有与 PSpice 兼容的文件、也没有.lib 文件。

    请使用 PSpice for TI 加密的 PSpice 文件。

    除非您签订了 NDA 协议、否则我们不会共享未加密的版本。

    谢谢。此致、

    南迪。