工具/软件:
您好、
我正在寻找有关 使用动态计算的 EDV 值设置 BQ40Z50 的一些建议、
我认为它在固定 EDV 值下的效果不错。 此后、我在不同的温度和速率下完成了 6 个 GPC 周期、提交了数据并收到了其中包含 GPC 值的报告。
但是、由于放入报告中的参数并将 EDV_CMP(CEDV 位)设置为高电平、因此我的电池似乎没有进行合格的放电。 查看日志、它达到完全放电甚至无需点击 EDV2、永远不会介意 EDV1 或 EDV0。 当电池完全放电时、RSOC 仍处于 7%。 学习的完全充电容量尚未更新。 (I 的放电速率与 GPC 周期中使用的高速率相同)
为什么它不会达到 EDV2? (或 EDV1 或 EDV0)
有固定的 EDV0 会有帮助吗?
我附上了我的 CONFIG 和 GPC 报告
欢迎任何帮助。
谢谢、
Adrian