This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28703:使用 Wurth 750343068 变压器的 24V/3A 输出参考设计

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573530/ucc28703-reference-design-24v-3a-output-using-wurth-750343068-transformer

器件型号:UCC28703


工具/软件:

您好 TI 专家、

我目前正在使用进行电源设计 UCC28703 反激式控制器 、目标是实现一个受监管的 24 VDC/3 A 输出 最大电流 220VAC 输入

对于磁性元件、我选择了 Würth 750343068 SMPS 变压器 。 我仔细地遵循了中提供的设计过程和计算 TI Excel 工具 然后相应地实现电路。

但是、我遇到了以下问题:

  1. 连续复位循环
    UCC28703 不能正确启动、而是连续进入复位周期。

  2. 输出调节问题
    即使在未触发 UVLO 的情况下、我仍然无法实现稳定的输出电压和电流。

此外、我物理上制造了两个 WEBENCH 设计 查看中的设计示例 SLUC408B 。 遗憾的是、尽管严格遵循了原理图和计算、电路仍无法运行、并且 MOSFET 在测试过程中损坏。

由于此尝试失败、我还尝试通过构建另一个 SMPS 设计 对现有的工作供应进行逆向工程 但这种设计也无法正常工作。 在这一点上,我无法确定我的错误在哪里。

我在下面分享 WEBENCH 设计文件 Excel 设计工具文件 供您参考。


参考文件


原理图

(在此,我将附上我的原理图和变压器连接以供参考)



我非常希望在以下方面提供任何指导:

  • UCC28703 持续复位循环的可能原因。

  • 为什么即使 UVLO 未激活、也无法实现稳定输出。

  • 在启动、OVP/UVLO 阈值或反馈环路稳定性方面、我可能缺少的主要设计注意事项。

非常感谢您的友好支持和帮助。

此致、
Muhlis Aslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加的 webench 设计链接: webench.ti.com/.../52

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhlis:

    您能否提到您的测试条件、我 的意思是、您施加的输入电压是多少、您施加的负载是多少? 用于 执行以下操作

    1. 连续复位循环
      UCC28703 不能正确启动、而是连续进入复位周期。

    2. 输出调节问题
      即使在未触发 UVLO 的情况下、我仍然无法实现稳定的输出电压和电流。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyanth R、

    首先、感谢您花时间研究我的问题。

    完成最新的调整后、便能够将输出电压设置为 24V 直流 而不进入 UVLO 故障环路。 我重建了电路、共享了我目前在下面使用的原理图、接下来我将基于此版本继续运行。  而不是我逆向工程的电路,我继续在 webench 设计中的电路。

    测试条件:


    输入: 220VAC / 50Hz
    AT 100mA 负载 、输出从下降 24V 直流至 21VDC
    例如我增加负载时的情况 150mA→17VDC 200mA→3.5VDC 电压急剧下降 或复位
    无法获得稳定的输出电流。

    我也试过几次 RCS 电阻器组合 但在这些情况下输出电压也会发生变化。

    再次感谢您的支持、
    Muhlis Aslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhlis:

    您能否 在增加负载时分享电流检测电阻波形? 您能检查一下它是否达到 VCsmax 吗

    此致

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dushyanth R,

    谨此通知、我已通过使用文档和设计工具中提供的计算结果和正确的设计结果。 现在我能够获得所需的电压和电流电平、我相信通过一些小的调整、我可以进一步对其进行微调。

    在这个阶段、我已经部分确定了如何使用 UCC28703。
    但是、我目前的问题是保持 A 负载下的稳定输出电压 更大限度地减少或消除变压器的可闻振铃/线性调频脉冲

    任何关于改进的指导 负载调整 降低变压器可闻噪声 (可能与开关频率或控制环路行为相关)将非常有用。

    此致、
    Muhlis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhlis、

    在 VS 引脚上放置为 100pF 的电容。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    消息:
    你好 Dushyanth R

    我有 VS 引脚 47 pF 和 100 pF 辅助侧的电容器、但如果连接了其中一个、则输出电压会突然上升、缓冲二极管会发热。
    当我将该电容器保持未连接状态时、仍然可以听到变压器发出的可闻振铃/线性调频脉冲。

    我的负载 3A. 、我已经计算了 CS 电阻器 4A. 电流限制、
    此时、我需要同时实现这两个目标 cc/ CV 在负载条件下稳定运行、没有过多的开关噪声或缓冲器应力。

    缓冲二极管: 1.5SMC200A、ER3J

    您能帮助我确定添加小型电容器时可能导致电压过冲和二极管发热的原因、以及如何优化设计以实现稳定 CC/CV 和低噪声的理想性能?

    感谢您抽出宝贵的时间提供指导。

    此致、
    Muhlis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhlis:

     移除 Vs 两端的电容、 能否在开始加载转换器时分享电流检测电压的波形?

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyanth R、

    CH1 显示了从产生的线路波形 AUX 至 VS 引脚 、在 A 下测量 1A 负载条件 。 我相信有 一些明显的噪声 受到很小的影响。

    通道 2 显示了 DRV PWM 输出电压波形。

    连接 A 时的总线电压 1 个 pF 陶瓷电容器 连接到 VS 引脚 显著上升 ,正如我在上一篇文章中提到的。

    感谢您的参与 提供有关如何使此信号更干净和更稳定的建议。

    下面是示波器图像、


    此致、
    Muhlis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhlis、

    你能指出我在示波器拍摄,你在哪里观察噪音?.

    此致

    Dushyanth SR