Other Parts Discussed in Thread: UCC28703
工具/软件:
您好 TI 专家、
我目前正在使用进行电源设计 UCC28703 反激式控制器 、目标是实现一个受监管的 24 VDC/3 A 输出 最大电流 220VAC 输入 。
对于磁性元件、我选择了 Würth 750343068 SMPS 变压器 。 我仔细地遵循了中提供的设计过程和计算 TI Excel 工具 然后相应地实现电路。
但是、我遇到了以下问题:
-
连续复位循环
UCC28703 不能正确启动、而是连续进入复位周期。 -
输出调节问题
即使在未触发 UVLO 的情况下、我仍然无法实现稳定的输出电压和电流。
此外、我物理上制造了两个 WEBENCH 设计 查看中的设计示例 SLUC408B 。 遗憾的是、尽管严格遵循了原理图和计算、电路仍无法运行、并且 MOSFET 在测试过程中损坏。
由于此尝试失败、我还尝试通过构建另一个 SMPS 设计 对现有的工作供应进行逆向工程 但这种设计也无法正常工作。 在这一点上,我无法确定我的错误在哪里。
我在下面分享 WEBENCH 设计文件 和 Excel 设计工具文件 供您参考。
参考文件
-
WEBENCH 设计文件:Power Designer
-
Excel 设计计算文件: SLUC408B_Modified for –24V-3A_excel
原理图
(在此,我将附上我的原理图和变压器连接以供参考) 
我非常希望在以下方面提供任何指导:
-
UCC28703 持续复位循环的可能原因。
-
为什么即使 UVLO 未激活、也无法实现稳定输出。
-
在启动、OVP/UVLO 阈值或反馈环路稳定性方面、我可能缺少的主要设计注意事项。
非常感谢您的友好支持和帮助。
此致、
Muhlis Aslan