This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:TPS65100

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575413/tps65100-tps65100

器件型号:TPS65100


工具/软件:

您好、

遇到 TPS65100 问题,接通设备电源后,几分钟后--升压转换器电压突然下降到 5V  

遵循了所有标准布局指南

1.我尝试过 EN 引脚的 RC 值发生变化、但使用了不同的 R8 和 C5 组合

2、设备加热相关问题等 未观察到

3.使用和不使用 LCD 加载 结果是相同的

什么可能是这个问题的原因…

请在附件中找到他的图表

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会检查和回复你很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    您测试了多少个 IC? 每个 IC 是否都有相同的行为?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    现在、在 30 个组装 PCB 中、只有三个正常工作

    在 两个 PCB 中、我会正常获得升压转换器输出、但无法获得负和正电荷泵电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    如果您移除 CAP C10 并将 C2-/MODE 连接到 GND、该问题是否会得到解决?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、问题仍然存在

    我们以相同的方式使用所有板、移除 C10 并 将 C2-/MODE 连接到 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    好的、您能在启动器件和电压降至 5V 时捕获 LCD_10.4、VGH 和 VGL 的波形吗? 我想先检查哪个电源轨压降。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我捕获了波形、

    观察到初始启动电压后的热敏电阻是

    VO = 10.35V

    VGH = 15.9V

    VGL=–10.07V

    VCOM = 3.7V

    VO4 =3.3V

     几 分钟后、  

    VO = 4.7V

    VGH = 8.97mV

    VGL= 133mV

    VCOM = 335mV

    VO4 =3.30V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    您能否上传电压开始下降时的波形? 您可以将示波器时间刻度设置为 20ms/div 并触发任何电源轨。 示波器将捕获电压自动下降的时刻。

    BR

    Patrick