This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:最大占空比

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583007/tps543320-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS543320


尊敬的团队:

 

我的客户正在寻找 Vin 5.75V、Vout 5V、Iout3A 解决方案、TPS543320 应该是合适的解决方案。 我们想仔细检查最大占空比。 如果 BU 团队有其他建议解决方案、请随时告知我。 谢谢你。

 

 此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TPS543320 会将电压从 5.75V 降压至 5V、其最大占空比为 94%。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alla、

    明白了、感谢您的快速响应。

    此致、

    Mike