This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:应用查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583098/tida-050047-application-inquiry

器件型号:TIDA-050047
主题: BQ77915 中讨论的其他器件

您好专家、

我正在尝试基于 TIDA-050047 为 6000mA 4S Lipo 设计一款平衡充电器。  
我想使用 BQ77915。 是否可以在没有其他保护特性、也没有充电和放电 FET 的情况下仅使用 IC 的均衡功能。 如果是、是否可以提供相关的示例原理图?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您开启本次调查。  

    我想使用 TIDA-050047、我只想使用 BQ77915 添加外部 FET 的被动平衡功能。  
    平衡应自主进行、无需任何主机微控制器。 这就是我选择 BQ77915 的原因。  
    IC 的其他保护功能在我的设计中不是必需的、因此我想知道是否可以在没有这些保护功能的情况下使用 IC。  
    此外、如果有另一个用于自主平衡的平衡 IC(更适合我的应用)、您可以随意推荐它。  

    此致、  
    Tom