请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176主题中讨论的其他器件: LM51770、LM51772
如果 LM5176 的 FB 引脚发生故障并被拉至 GND、
它可能会继续升高输出电压。
我想此时确认输出电压。
输入:12V
输出:12.8V (RFB1:20K、RFB2:300K、L1:5.6uF、RT:23.2k)

1.输出电压将上升到多大的电压?
1.这是某种保护功能的结果吗?
提前感谢您。