This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:芯片的应用问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582700/tps51396a-the-application-issues-of-chips

器件型号:TPS51396A
主题:LM5148 中讨论的其他器件

我们主要有以下两个问题需要您的帮助来查看

1、设计要求:输入电压 40 至 70V、输出电压 20V、额定输出电流 15A、峰值电流 22A ;设计采用的材料是 LM5148。 这种材料是否可以满足设计要求? (2) 需要强调哪些设计细节? (3) 计算芯片功耗:我们预计环境温度为 80℃。 是否存在风险?


2、设计要求:输入电压 7 至 20V、输出电压 5V、输出电流 6A。 是否适合使用 TPS51396ARJER 芯片? 我们的环境温度也是 80℃。 在操作过程中芯片的温度是否会超过容差限值? 请帮助评估。

 

主要问题是温度。 是否还有其他更合适的芯片或模块需要推荐? 只要它们满足我的应用要求、谢谢!

或者向我推荐其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    是的、 运行期间芯片的温度超过容差限值、在 80°C 的环境温度下、 TPS51396ARJER 芯片的输出电压和输出电流都是 6A。

    另外、请创建另一个主题来查询有关 LM5148 的问题、它是不同的产品线。

    此致、

    Usha。