This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:UV 电池充电降压/升压电路的 VIN/OV 保护的实际阈值是多少?

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582515/bq25751-what-is-the-actual-threshold-of-uv-ov-protection-for-battery-charging-buck-boost-circuit

器件型号:BQ25751


尊敬的

我正在设计 24V/4Ah 铅酸电池充电电路。 在我的设计中不使用 ACFET。 但也有 UV GPIO/OV 分压电阻器。

我知道、即使没有 ACFET、BQ25751 也可以闭合降压/升压充电电路。 BU I 测试我的电路、UV 阈值为 25V、但当输入电压为 27.5V 时 、充电电路闭合。

在我的设计中、输入功率典型值为 30V、充电浮充电压输出为 26.4V。 最大充电电流为 1A。

您能帮助解释一下降压/升压充电电路的实际 UV /OV 保护阈值是多少?

谢谢。

此致

阳光明媚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny、

    [引述 userid=“501322" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582515/bq25751-what-is-the-actual-threshold-of-uv-ov-protection-for-battery-charging-buck-boost-circuit。] BU I 测试我的电路、UV 阈值为 25V、但当输入电压为 27.5V 时、 充电电路关闭。

    发生这种情况时 ACUV 电压是多少?

    一旦 VACUV_DPM 降至 1.22V 以下、它应该关闭转换器。 这是您看到的吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我明白了,这想法吓到你了。