This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG708B0:需要提供完整的数据表

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG708B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577427/lmg708b0-need-the-a-complete-datasheet-is-required

器件型号:LMG708B0


您好先生  

 

如何获取完整数据表? 可以是 I input 最大值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 这是一款 80V VIN 支持器件。 我的理解是、您想知道支持的绝对最大输入。  

    我可以检查一下、然后返回给您。

    谢谢。此致

    Naresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、

    我已经验证过了。 绝对最大 VIN 为 85V。 希望这有所帮助。  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    产品文件夹中有一个申请链接、可申请完整的数据表。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    我看不到任何链接,你能再发布它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陈

    感谢您的留言。 我们将进行研究、然后返回  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    https://www.ti.com/product/LMG708B0 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我想使用  LMG708B0 作为 LED 驱动器

    您是否有 ISET/IOUT 相关的图表?  

    如下图所示、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    ISET 控制电流环路的基准(通常为 1V)、该环路设置平均输出电流。 CC 设定点取决于多种因素、包括分流电阻。  

    更多详细信息、请参阅数据表。 您也可以查看本文以了解更多上下文: https://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/2502/articles/H2PToday2502_design_TexasInstruments_part%203.pdf 

    --蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim  

    LMG708B0 的曲线如下所示?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此处该曲线不适用。 更多详细信息、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    数据表很简单、我可以知道何时才能获取完整的数据表吗? 或者签署 NDA?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chen

    感谢您的留言。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    产品页面上的数据表是可供客户使用的最新数据表。 未来、任何进一步的更改都将在产品页面上更新。  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、继续在产品文件夹中提交访问申请。 如果批准、您可以查看完整数据表。