This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:TLV61047 是否可用于测试波特图? PM 和 GM 的任何数据?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581583/tlv61047-can-tlv61047-be-used-to-test-bode-plots-any-data-on-pm-and-gm

器件型号:TLV61047


您好:
我想询问 TLV61047 IC 是否可用于测试或测量波特图。 此外、是否有任何有关此 IC 的相位裕度 (PM) 和增益裕度 (GM) 的可用数据?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在 TLV61047 上测试波特图。 但通常没有必要这么做、因为 TLV61047 是一款简单易用的器件。

    以下是 3.3V 至 12V、负载为 40 Ω、温度为–40°C。 供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng Cheng:

    感谢您的答复以及有关 TLV61047 的详细信息。

    我想问您是否可以在以下条件下提供波特图:

    • Vin = 5V、Vout = 24V
    • ILOAD = 12.5mA 和 125mA

    此外、您能否分享用于获取波特图的测量方法或设置?

    我期待着你的答复。 非常感谢您的帮助和支持!

    此致、
    智志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否共享项目信息? EE、卷、SOP 时间?

    您可以通过本文档了解如何测量波特图。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/slup386

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng Cheng:

    随附的是电路图和测量的波形。 对于此设置 (Vin = 5V、Vout = 24V、Iout = 0.125A)、增益裕度 (gm) 需要小于–10dB。 但是、我们的实际测量结果如下:

    • 增益裕度 (gm):–2.5dB

    请就解决此问题可能进行的修改提供建议或建议。

    此致、
    智志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请移除 C5。 并且使用纯电阻作为负载、不要使用电子负载。