请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23525您好:
客户使用 TPS23525PWT 构建了一个在 48V 直流背板上使用的热插拔慢启动电路。 当 A 板在背板上正常工作时、如果将 B 板插入背板上的另一个插槽(共用背板的 48V 电压)、则会在插入 B 板时导致 A 板的 48V 电压严重下降(降至 22V)。 波形和原理图如下所示。 请帮助分析原因。 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
客户使用 TPS23525PWT 构建了一个在 48V 直流背板上使用的热插拔慢启动电路。 当 A 板在背板上正常工作时、如果将 B 板插入背板上的另一个插槽(共用背板的 48V 电压)、则会在插入 B 板时导致 A 板的 48V 电压严重下降(降至 22V)。 波形和原理图如下所示。 请帮助分析原因。 谢谢。