This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242Q1EVM:无法将 EVM 连接到 PC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP876242Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581997/lp876242q1evm-cannot-connect-evm-to-the-pc

器件型号:LP876242Q1EVM


您好、

我收到 LP876242Q1EVM、并尝试使用可扩展 PMIC GUI。
但到目前为止无法将该电路板连接到 PC。
我可以找到 ACCtrl 端口、但无法在 GUI 上选择该端口。
VCP 的驱动程序似乎丢失。
我使用的是 Windows11 PC 和 Scalale PMIC GUI 版本 4.0.0。

请为此提供帮助。

此致、
Atsu

image.png


image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    尝试使用最新版本的 GUI 5.0.0。  

    并按照用户指南的说明检查 EVM 上的跳线设置。  

    另外、请尝试更改并连接不同的 PC。 有时 USB 端口无法正常工作。  

    您也尝试了在本地 PC 上下载 GUI、如果没有、也可以尝试下载。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishtiaque、

    感谢您的及时回复。
    很遗憾、GUI 5.0 也无法正常工作。
    我明天会尝试另一台电脑。
    同时、您能告诉我本地 PC 上 GUI 的下载链接吗?

    此致、
    Atsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请转到以下链接并在“PMIC"组“组中搜索 5.0.0 版本。  有下载内容、但位于左下角。  

    https://dev.ti.com/gallery/search/Scalable 

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishtiaque、

    感谢您的支持。
    我检查了 PC 本地的另一台 PC、Jubper 设置和 GUI。 但遗憾的是、仍然 GUI 无法识别电路板。
    关于跳线、除 VCCA-3.3V 之外、我没有更改默认设置。  我在哪里换了吗?

    此致、
    Atsu



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    尝试卸下下面突出显示的跳线。  然后再次测试。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishtiaque、

    我检查了您建议的、但没有任何更改。
    我还确认铬不起作用。

    但最后、我通过使用我的专用计算机和家庭网络成功地使用了 GUI。
    公司计算机 或 内部网的安全设置可能会阻止使用该软件。
    其实这是麻烦,但我放弃 了深入的根本原因,以快速进入下一步。
    现在、 无论启动 GUI 时是否设置都无法正常、GPIO 上都会出现许多错误、
     如果我无法解决问题、我将打开另一个与它们相关的主题。  

    无论如何、我想关闭此案例。 感谢您的持续支持。