This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:VCC 电压在范围内

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568910/lm25037-q1-vcc-voltage-is-over-the-range

器件型号:LM25037-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:  

客户发现 Vcc 电压高于数据表中的最大值-–8.1V。   

它们是 8.1499、8.18209V、8.14928V 等、请帮助确认它是否影响该功能。  

 

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 VCC 引脚外部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:  

    请提供您的电子邮件地址、此处无法提供原理图。 但可以直接发送到您的邮件。  

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    数据表指出:  

    您能否确认 VCC 是否与建议的去耦电容器耦合? 如果是、请确保电容器在布局时靠近 VCC 引脚放置。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:  

    电容为 4.7uF+100nF。  

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉、延迟的回复。 电容器值完全在建议的范围内。 您能否发送 C804 和 C805 布局位置的屏幕截图。 我只想确保它们是否靠近 IC 放置。

    感谢您的 耐心。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adhvaidh、

    我‘m 来自中国 1 级 AA1 团队的 FAE Otis、GLB 是与此问题相关的客户、GLB 已切换到我们的团队。 GLB 侧向我发送了这个 PCB 布局、请检查是否有任何不合适的地方。  

    客户报告了 20 多个 VCC 大于 8.10V 的案例、最高的案例为 8.23V。 客户还确认、除去耦电容器外、未连接其他负载或下游电路。 他们尝试用新的电路替换故障电路、FCT 测试显示 VCC 输出处于正常范围内。 他们还尝试更换 FCT 测试平台,表明这不是 FCT 错误测量。

    该案例已待处理超过 20 天、请优先检查是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 VCC 引脚的 2 个电容器位于红色区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Otis:

    对延迟的回复表示歉意。

    去耦电容器的放置看起来很好。  

    如果您不打算加载 VCC 引脚、那么在该引脚上看到的 8.23V 应该不会是问题。  

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adhvaidh、

    感谢您的回答、是否说明 VCC 略高于 8.10V?

    此致、

    Otis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此主题已移至电子邮件、我正在关闭此主题。  

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh