主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1、 TPS65219、USB2ANY、TPS65214、 TPS6521905
尊敬的团队:
我正在使用 TPS65219EVM-SKT 和 A 定制设计的基于 SK-AM62B-P1 基准的电路板 最初安装了相同的 PMIC (TPS65219)。 板载 PMIC 出现故障、因此我尝试通过将 TPS65219EVM 的输出(BUCK1/2/3、LDO1–4 等)直接连接到电路板来为定制电路板供电。 遗憾的是、在测试时、我的 EVM PMIC 和 MSP430 短路 、现在我计划更换 EVM 上的两个组件。
在继续之前、我有几个问题:
-
MSP430 编程:
-
更换 EVM 上的 MSP430 后、如何对其进行重新编程?
-
是否有 二进制 (.hex/.txt) 适用于 TPS65219EVM 上使用的出厂默认固件的文件?
-
我应该使用哪种工具和接口(USB2ANY、MSP430 BSL 或任何其他 TI 实用程序)?
-
请分享正确的答案 连接和步骤 来刷写 MSP430?
-
-
EVM 到定制电路板连接:
-
什么是 必要引脚/信号 必须在 TPS65219EVM 和定制电路板之间连接该连接器、才能正确为其供电并对其进行控制?
-
我是否需要连接 I²C Ω(SCL/SDA) 、 GPIO 或 使能信号(nPWRON、PGOOD、EN 引脚) 或只有降压/LDO 输出是否足够?
-
有关的任何建议 接地或上拉电阻器 使用 EVM 作为外部电源时、会出现什么问题?
-
我的目标是使用 TPS65219EVM 安全地为定制电路板供电并控制该电路板、同时在更换损坏的器件后恢复 EVM 的全部功能。
感谢您的支持!
—
此致。





。