This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:启用输入漏电流

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581776/lmr38025-q1-enable-input-leakage-current

器件型号:LMR38025-Q1


你(们)好

 

我需要设计一个电路来通过 EN 引脚控制 LMR38025SQDRRRQ1。

最好的选择是采用集电极开路配置的上拉电阻器和晶体管。

您能告诉我 20V 电压的最大电阻值吗? 

BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:  

    您的导通电压是 20V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    20V 是最大工作电压。 

    BR
    Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是输入、输出电压还是导通电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20V 是输入电压。 输出为 5.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:  

    推荐的上拉电阻器为 100kΩ。 但您的导通电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电路屏幕截图。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您的上拉电阻器不会连接到 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使能引脚通过光耦合器直接连接到 VIN。 
    我的问题与需要一个电阻器来保护使能引脚有关。 手册指出它可以直接连接
    至 VIN: “ EN 3A 使能输入到稳压器。 高电平=开启、低电平=关闭。 可直接连接至 VIN。 请勿悬空。“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 EN 引脚直接拉至 VIN、而不使用上拉电阻器。  

    您也可以使用电阻分压器(这会导致一些电流泄漏)

    或上拉电阻器 (100k - 115k) 和用于下拉使能的晶体管。  

    此外、请查看 EVM www.ti.com/.../snvu848.pdf