请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663我正在设计一个具有多个卡的系统、每个卡都可以连接到各个电源、并通过 TPS2663 进行连接、为所有卡共用的总线提供“或“运算电源。 并非所有卡都必须连接到电源、因此我想能够检测给定卡是否有电源连接。 通过查看 IMON 信号、我可以看到哪个卡正在激活电源、但由于其他卡在未连接到电源时会欠压、如果不提供电源、则会出现反向电流、因此它们都具有激活的故障信号。
通过高电阻分压器连接 PGTH 引脚以监测 IN_SYS 信号是否有效、以便我可以查看是否存在作为备用的有功电源? 我担心这可能会影响反极性保护...