This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A PoE 变压器替代方案

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-004, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581957/tps23753a-tps23753a-poe-transformer-alternative

器件型号:TPS23753A


您好、

我们根据 TPS23753A 设计电路、并使用 TPS23753AEVM-004 原理图作为参考。 但是、参考设计中使用的 HA3801-BL 变压器目前没有现货。

我们正在考虑将以下变压器作为可能的替代方案:

  1. Pulse Electronics PA0691NL
  2. W ü Würth Electronics 750311806
  3. Coilcraft C1173-AL

如果我们使用这些变压器中的任何一个、我们的电路是否可以正常工作?
此外、您能为该设计推荐任何其他合适的变压器模型吗?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    您提供的第一部分和第三部分将正常工作。

    我找不到第二个零件、请仔细检查零件号。

    我们的一个参考设计使用了 LinkCom LDT0567-50。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    我已经分享了 750311806 产品的数据表。 请检查一下。 它是否适合我的应用?
    此外、您能否分享 LinkCom LDT0567-50 产品所采用的参考设计?
    LDT0567-50 的绕组配置看起来有所不同。 它是否真正兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表、 750311806 看起来可以正常工作。

    LinkCom LDT0567-50 用于 PMP11107 参考设计| 德州仪器 TI.com。 绕组配置类似、也可以正常工作。

    您可以在上面提到的三个选项中选择任何一个。 它们应该都能正常工作。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们无法获取 LinkCom LDT0567-50。 您能否为 HA3801-BL 推荐其他(等效)器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您上面提到的三个部分非常合适。

    我建议您根据您的要求或偏好进行选择。

    此致、

    Zhining