This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:UCC3818ADR/2510252514 卷带未正确密封

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580958/ucc3818a-ucc3818adr-2510252514-reel-tape-is-not-seal-properly

器件型号: UCC3818A

尊敬的团队:

作为上一个案例 、PDC_RE# 42536073 提及:

密封问题再次发生在相同的输出批次,因此,我们已经分拣了所有的卷盘和库存,我们发现大约 6906 件有缺陷的产品需要退回。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T Huang、

    请问、谁在处理这宗个案?  

    是否有现场应用工程师与您合作过?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、  

    Ting Wei 我们正在与我们一起处理上一个案例,我们已经返回 2.5K 这是在等待取件。

    此致、

    Teo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T Huang、

     Ting(TI 现场质量工程师)正在与 TI 工厂合作解决此问题。 请与 Ting 合作并直接合作、帮助他尽早解决此问题。  

    感谢您的耐心。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T Huang、

    由于 Ting 直接与您合作以确定脱机问题的实际根本原因、我将关闭此主题。

    此致
    Hemanth